M218的集成高速计数,用简化的模数回路模式,HSCSimple功能块里的“Modulo_Flag”(模数标志)管脚是什么作用?
问题描述:
M218的集成高速计数,用简化的模数回路模式,HSCSimple功能块里的“Modulo_Flag”(模数标志)管脚是什么作用?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
简化类型的模数回路模式只能进行加计数。
计数器在达到模数值之前一直递增,当计数器达到模数值减 1 时,在下一个脉冲,计数器复位为 0,模数标志设置为 1 ,并继续计数。
若想复位模数标志,须用“ACK_Modulo”。在“ACK_Modulo”上升沿时,复位“Modulo_Flag”。
是否有帮助?