我们今天能为您提供什么帮助?

M218的集成高速计数,用简化的模数回路模式,HSCSimple功能块里的Enable和Sync管脚是什么作用?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

Sync:在上升沿时,预设和启动计数器。由于简化类型的模数回路模式只能进行加计数,所以上升沿时,会对把计数值复位为0,并启动计数器。
Enable:用于准许计数操作。Enable=1,根据输入脉冲,计数值递增;Enable=0,忽略输入的脉冲,不增加计数。