我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM2AMI2HTN,TM2AMI4HTN,TM2AMO2HTN这3款模拟量扩展模块,在连接M218控制器时,是否需要TM2DOCKN适配器模块?
问题描述:
TM2AMI2HTN,TM2AMI4HTN,TM2AMO2HTN这3款模拟量扩展模块,在连接M218控制器时,是否需要TM2DOCKN适配器模块?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

不需要。

TM2...N扩展模块通过软带状电缆直接连接到M218控制器。

目前的TM2...N扩展模块有:TM2DMM16DRTN,TM2AMI2HTN,TM2AMI4HTN,TM2AMO2HTN共4款。