ATV61,ATV71变频器显示NLP如何处理?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器报NLP可能原因?所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
NLP表示无主电源电压。
可能原因:
1、只给P24端子外供24V电源,主回路电源未接通;
2、标配直流电抗器的型号(90KW及以上),直流电抗器未连接;
3、主回路电压低于变频器额定电压;
4、变频器硬件故障。
检查方法:
1、用万用表检查主回路输入电压是否正常;
2、对于标配直流电抗器的型号(90KW及以上),需要确认直流电抗器是否与PO和PA/+连接,如果未连接,请将直流电抗器接到PO和PA/+,再确定面板是否显示正常,如果直流电抗器与PO和PA/+已经连接,则有可能是变频器整流部分有硬件故障,建议联系供货商申请售后维修;
3、如果主回路输入电压正常,用万用表的直流档测量PA/+和PC/-端子之间的电压是否正常,例如380V的变频器,其直流母线电压正常值为540V左右,如果直流母线电压偏低,则有可能是变频器内部故障,建议联系供货商申请售后维修;
4、如果直流母线电压正常,可在监视菜单里查看主电源电压是否正常,中文面板参数路径是:[1变频器菜单] -- [1.2 监视] -- [主电源电压] (简易面板参数路径:SUP--ULn)。如果主电源电压显示不正常,则可能是变频器内部检测电压的元器件故障,建议联系供货商申请售后维修。
是否有帮助?