我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器如何设置负载测量ELM?
问题描述:
ATV71如何设置负载测量ELM?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

1、设置:

1)应用功能 FUn —负载测量 ELM—称重传感器分配 PES,设置称重传感器的输入方式;

2)点1X LP1,设置第一个称重传感器输入的信号;

3)点1Y CP1,设置与点1X对应的刹车释放电流;

4)点2X LP2,设置第二个称重传感器输入的信号;

5)点2Y CP2,设置与点2X对应的刹车释放电流;

6)4-20mA信号缺失时的Ibr IbrA,设置重量信号丢失时制动器松开的电流,一般为电机额定电流。

2、注意:

1)本功能一般和制动逻辑控制 bLC 一起使用,确认制动逻辑控制 bLC—运动类型 bSt,设置为垂直升降 UEr;

2)当称重传感器分配 PES 设置为网络AI AIU1(使用通信)时,不要使用强制本地模式;

3)负载曲线标定示意图。