我们今天能为您提供什么帮助?

HMI和Somachine系列PLC地址映射关系

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

首先虽然编译不报错,但不推荐客户这样用,这也不符合IEC地址命名规则。一旦客户这样用了,可按照如下对应关系找到映射关系:
HMI Control存储器的双字与PLC存储的双字之比为2
如:
HMI Control的%MD0存储器区域与PLC的%MD0存储器区域对应
HMI Control的%MD2存储器区域与PLC的%MD1存储器区域对应
HMI Control的%MD20存储器区域与PLC的%MD10存储器区域对应
HMI Control的%MW0:9存储器区域与PLC的%MX1.1存储器区域对应,因为PLC存储器中的简单子分为2个不通同的字节。

经过试验测试,总结出以下规律:
1、%MX0.119所对应的HMI地址为
119/16=7…7     %MX0.119→%MW7:X7
100/16=6…4     %MX0.100→%MW6:X4
319/16=19…15   %MX0.319→%MW19:X15

%MX0.N     N/16=KK…JJ     %MX0.N→%MWKK:XJJ

2、%MX1.100所对应的HMI地址为
100/16=6…4   %MX1.100→%MW6:X4+1x(X8)= %MW6:X4+X8=%MW6:X12
%MX1.100→%MW6:X12
%MX2.100所对应的HMI地址为
100/16=6…4  %MX2.100→%MW6:X4+2x(X8)= %MW6:X4+X16=%MW7:X4
%MX2.100→%MW7:X4

%MXn.N所对应的HMI地址为

N/16=KK…JJ  %MXn.N→%MWKK:XJJ+n(X8)     (X8=加8位)