我们今天能为您提供什么帮助?

Quamtum PLC哪些能够处理混合的S908远程IO和Ethernet 远程IO架构?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140CPU65260,140CPU65860,140CPU67260,140CPU67261,140CPU67861能够处理混合的S908远程IO和Ethernet远程IO架构。而,140CPU65150,140CPU65160,14CPU67060,14CPU67160不能处理混合的S908远程IO和Ethernet远程IO架构。