我们今天能为您提供什么帮助?

STB的网络接口模块,其直流24V电源接头是否需要单独购买?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

不需要。
因为,STB的网络接口模块本身就带有STB XTS *120电源连接端子(螺钉型或弹簧型)。
除此之外,网络接口模块的包装中还包含:
微型光盘(包含有英文文献、标签模板及各种网络所需的交换文件);
STB XMP 1100总线终端器。

当然,也可以单独购买网络接口模块的直流24V端子,它们的型号是:STB XTS 1120(螺钉型),STB XTS 2120(弹簧型)。