我们今天能为您提供什么帮助?

当我启动Ecoreach 2.4时,显示错误信息“你的连接不是私密连接”?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Google Chrome版本升级到Google Chrome58时,用户会遇到这个错误。关于错误信息请参照以下图片。

请遵照以下描述的步骤作为替换方案:
1
按照下面图片显示的点击“高级”。

2 点击“继续到127.0.0.1(不安全)”。请参照下面图片。

3 Ecoreach欢迎界面会显示。