我们今天能为您提供什么帮助?

如何在装有Ecoreach的电脑上获取系统信息?

问题描述:
如何在装有Ecoreach的电脑上获取系统信息?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

以下是在一台电脑上获取系统信息的步骤:
1. 在windows按键上”搜索运行”或者在键盘上按windows键+"R”。
2. 从运行打开msinfo32。如图所示(请看下图)。

3. 点击”OK”。
4. 在系统信息界面上进入”文件”菜单并选择”导出”来以文字文件的方式导出系统信息。(请参照附件系统信息界面的图片)

注意:此步骤可用于windows 7及以上的所有系统类型,比如32位和64位的电脑。Windows键和”R”键的组合附加在了图片中。