当使用USB直连特性在Ecoreach v2.4.0.6016失败时,如何连接Micrologic X控制单元?
用Ecoreach v2.4.0.6016以USB直连Micrologic X在有些电脑上无法正常工作。Ecoreach会显示警告信息"没有在PC上发现直连用的UTA或USB连接”。请参照下面的”警告图”。这是一个已知的问题,已在2017年六月月底发售的Ecoreach v2.5中解决。
请参照对于这个问题的两个替换方案的描述:
方案1:使用Modbus串行网络
方案2:使用Modbus TCP/IP网络
方案1:使用Modbus串行网络:
当Ecoreach v2.4上使用USB的直连特性失败时,请按照以下步骤连接Micrologic X:
1. 用USB连接装有Ecoreach的电脑和Micrologic X控制单元。
2. 启动Ecoreach。
3. 点击”发现设备”来启动”设备发现”。请参照下图。

4. 在"发现设备"屏幕上,从IP网关切换到串行。请参照下图。

5. 现在,输入串行通讯参数。选择正确的COM端口,波特率为115200,奇偶性为”偶性”,Modbus地址为248。请参照下图。

6. 点击”开始深度扫描”按钮来扫描已连接的Micrologic X。
7. 当Micrologoic X被深度扫描之后,可以通过点击”加入到项目”按钮来加入项目。请参照下图。

方案2:使用Modbus TCP/IP网络:
如果”直连”Micrologic X不可行,那么Micrologic X设备也能用Ecoreach上的”设备发现”特性通过Modbus TCP/IP网络来被发现。
先决方案:确保装有Ecoreach的电脑和Masterpact MTZ在同一网络上。
请遵照以下描述的步骤:
1. 启动Ecoreach。
2. 在Ecoreach欢迎界面上启动”设备发现”。请参照下图。

3. 在Ecoreach欢迎界面上点击"发现设备"。然后"发现设备"窗口会显示一张网关列表包含自动探测到的网关。请参照下图。

4. 检查滑块在IP网关的位置。请参照下图。

5. 如果网关没有被自动探测到,点击"手动添加更多网关”来添加更多网关。输入IP地址并确保IP选项是被勾选的。请参照下图。

6. 现在点击”开始深度扫描”,然后设备会出现在”设备清单”里。请参照下面图9。

7. 在设备出现在”设备清单”中之后,勾选方框来选择设备并点击”添加到项目”按钮。请参照下图。

请参照附加的”FAQ_MicrologicX_DirectConnection_Workaround"pdf文件,替换方案以及图片。在采取建议的动作之前,你可以下载或打印此文档。
是否有帮助?