当Ecoreach v2.4不能通过COM'X通讯网关发现设备时该怎么办?
先决条件:确保COM'X固件版本超过2.1.18。如果不是,在进行下一步之前请先升级COM'X的固件版本。
COM'X产品有通过设备网页来启用/禁用“回复到ping”回复的选项。另外,有一个相似的选项来启用/禁用Modbus网关TCP/IP服务器设定。如果这两个选项被禁用了,Ecoreach不能在深度扫描中发现它的COM'X或Modbus串行从设备。Modbus IP过滤设定也可以通过COM'X设备网页来启用/禁用。如果Modbus IP过滤设定启用, COM'X 子系统不可被发现。
以下是通过COM'X网页启用“回复到ping”选项的步骤:
1. 在COM'X网页上,进入“设定”>“一般设定”>“网络设定”。
2. 选择“选择你的网络配置”的区域。
注意:如果你更改你安装所用的以太网端口的配置,你将被与浏览器断开。继续配置需要重新浏览。
3. 在下落列表中选择两个分开的端口(每个有1个IP地址)。
4. 要启用ping回复,需要在“一般网络设定”>“回复到ping”中选择“是的”。默认禁用“回复到ping”。
5. 点击“保存更改”。(请参考下图)

以下是通过COM'X网页启用Modbus TCP服务器设定的步骤:
先决条件:以管理权限登录设备网页。
1. 在COM'X网页上选择“设定”>“通讯”>“Modbus网关”。
2. 在TCP/IP设定下的“启用Modbus TCP/IP代理”和“启用串行Modbus传播”设定中选择“是”。
3. 点击“保存更改”。(请参照下图)

以下用过COM'X网页禁用IP过滤设定的步骤:
先决条件:以管理权限登录设备网页。
IP过滤应被禁用(设定到“不”)。即使它是“是”,默认访问应该为“没有”。
1. 在COM'X网页上选择“设定”>“通讯”>“Modbus TCP/IP过滤”。
2. 如果应用过滤设定是启用的(设定到“是”),选择“不”来禁用它。
3. 如果默认访问设定为“没有”,更改“默认访问”设定为“已读”。
4. 点击“保存更改”。(请参照下图)


是否有帮助?