我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何将用户项目应用到其他断路器上?
问题描述:
如何将用户项目应用到其他断路器上?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

以下情况适用:当Ecoreach和目标设备是通过以太网通讯连接。
以下情况不适用:当Ecoreach和目标设备是通过UTA或Nova上的USB直接串行连接。
先决条件:
客户Ecoreach项目中断路器的综合特征与将被加载配置目标设备的需要匹配。综合特征包括以下参数:产品模型,保护类型,产品范围,极数,额定电流。
先找到Ecoreach项目文件
复制用户项目并应用到其他断路器上的步骤:
A. 复制Ecoreach用户项目到本地Ecoreach项目文件夹:
1. 收到压缩后的项目文件后,保存到桌面,将文件解压。
2. 在复制项目文件(.pcet)之前,确保Ecoreach处于关闭状态。如果已经打开,请先关闭Ecoreach。
3. Windows 64位用户,复制项目文件到”C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Schneider-Electric\Ecoreach\Projects",或者Windows 32位用户,复制到"C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Schneider-Electric\Ecoreach\Projects"。
4. 启动Ecoreach,项目名字会显示在项目启动页”我的项目”中。
5. 点击项目名字打开项目,并检查用户断路器的配置。
B. 将用户项目应用到目标断路器的步骤:
1. 确保目标断路器设备与PC通讯正常,且能被Ecoreach发现。
2. 更改断路器通讯参数并输入正确的IP地址和Modbus地址。以下列表中表

明了哪些网关需要更改IP地址或Modbus地址。请看下图。

3. 点击”连接设备”按钮来连接设备。
4. 在”配置”部分点击”启动”。
5. 在把设置写入设备之前,确保设备的通讯设置正确。在Ecoreach中,点击"配置">"通讯"标签,确保IPv4子网掩码不是0.0.0.0。如果是零,推荐修改IPv4子网掩码和设备上的一致。另外,确保每个网络配置的默认网关设定是正确的。
6. 点击”写入设备”,将项目数值写入设备。