当从"控制面板">"程序与特性">"卸载或更改程序"卸载Ecoreach不成功时,如何卸载Ecoreach?
所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
当卸载Ecoreach遇到问题时,可用“EcoreachUninstaller”。通常,当在已安装Ecoreach的电脑上未找到Ecoreach.msi或已被删除时,Ecoreach卸载会发生问题。
当在windows 10和windows 8上运行此程序时,记得右键点击EcoreachUninstaller可执行文件然后选择“以管理员身份运行”的选项。
可以根据以下步骤来用“EcoreachUninstaller”来卸载Ecoreach:
1. 复制“EcoreachUninstaller.exe”和“MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta”到同一个位置。(附上包含两个文件的压缩文件夹)
2. 点击“EcoreachUninstaller.exe”以运行“EcoreachUninstaller.exe”。
3. 命令提示符会启动,根据命令提示符上的指示来卸载Ecoreach。(电脑可能需要重启)
4. 卸载状态会显示在命令提示符上。(卸载成功!!!)或者(卸载失败!!!)。
5. 当卸载成功后,可以重新安装Ecoreach。
从"控制面板"=>“程序和特性/卸载或更改程序”来确认成功卸载。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。