我们今天能为您提供什么帮助?

安装Ecoreach的先决条件是什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

PC硬件要求:
最低要求
处理器:因特尔3GHz双核中央处理器
RAM
4GB
系统类型:64位或32

建议的操作系统
Microsoft Windows 7 operating system
Microsoft Windows 8.1 operating system
Microsoft Windows 10 operating system

安装
需要以管理员权限来安装Ecoreach
其他安装的先决条件包括:
Microsoft .Net Framework 4.5.2
完整(Windows 10没有安装此软件)
Microsoft SQL CE4.0
32位系统用x86/64位系统用x64
SESU_2_0_1
施耐德Modbus驱动套件_14.0.0.0
如果电脑上没有安装这些先决条件,上述4个先决条件会在第一次安装Ecoreach时被安装。(如果Ecoreach从来没有在此电脑上安装过)
Google Chrome
(版本>55)也是先决条件之一。如果没有还未在电脑上安装,安装包会报告给用户。如果Google Chrome没被安装,Ecoreach的安装会照常进行。

服务
Ecoreach
在电脑上安装两个服务:
Schneider Ecoreach Node Services

Schneider Ecoreach Services

这些服务对Ecoreach的启动和登录是必要的。
关于获取电脑上运行的服务的信息参照常见问题->FA305815
注册
第一次登陆或注册Ecoreach需要网络连接。
网络连接:
安装后的注册需要网络连接。
Ecoreach
可用Wi-Fi3G无线上网卡来连接至网络。