问题描述:
如何设置Advantys NCO模块的canopen通讯参数?所属产品线:
Modicon Advantys STB解决方法:
一 设置传输速率:
岛断电——下面的旋钮拨到9以后0之前任何位置(代表设定波特率,如图1所示)——通过上面的旋钮设定传输速率(如图2所示)——岛上电。
二 设置节点地址
岛断电——通过上下旋钮设定节点地址,上面代表十位,下面代表个位。最大有效地址为127——岛上电。
注:一、二步骤不能颠倒。


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
一 设置传输速率:
岛断电——下面的旋钮拨到9以后0之前任何位置(代表设定波特率,如图1所示)——通过上面的旋钮设定传输速率(如图2所示)——岛上电。
二 设置节点地址
岛断电——通过上下旋钮设定节点地址,上面代表十位,下面代表个位。最大有效地址为127——岛上电。
注:一、二步骤不能颠倒。


是否有帮助?