我们今天能为您提供什么帮助?

Advantys编译报错: Error:Logic power consumption from STBNIP2212-V2xx1/1/127 exceeded by 141.67%是什么原因?

问题描述:
使用Advantys配置软件做实际配置时,当配置模块较多时,分析程序系统会出现如下图示的错误,为什么,如何解决?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

如图:

每个Advantys岛均需要一个网络接口模块(NIM),位于主段的最左边,NIM中有一个集成电源给岛内模块供逻辑电。供电量为1.2安培,如果实际配置的模块逻辑电需求超过1.2安培,超过部分必须再加配置一个STBCPS2111辅助电源模块,该模块一旦配置可增加供电量1.2安培,如果此时不配置辅助电源模块就会出现标题描述的故障现象。