我们今天能为您提供什么帮助?

STBACO0220和STBACI1400上的RDY指示灯常亮err指示灯快闪是什么原因,如何解决?

问题描述:
STBACO0220和STBACI1400上的RDY指示灯常亮err指示灯快闪是什么原因,如何解决?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

1、Advantys STBIO模块供电的PDM配电模块上的INOUT端子都需要连接外部供电。

2、对于STBACO0220STBACI1400模块,未使用的通道也会使模块的err灯报错,可以在Advantys配置软件中,将未使用的通道设置为Disabled即可。