我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
STBNIP2311模块带有2个以太网端口,为了节省交换机,是否可以不使用交换机组成环型结构?
问题描述:
STBNIP2311模块带有2个以太网端口,为了节省交换机,是否可以不使用交换机组成环型结构?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

可以,但是需要3.0以上固件版的STBNIP2311模块才可以。在3.0版本以前,NIP模块要组成环网,需要使用支持RSTP协议的交换机(见图1);在3.0版本以后,NIP模块本身就可以支持RSTP协议,在Advantys配置软件中激活RSTP服务后,就可以直接和同样支持RSTP协议的以太网模块,比如BMXNOC0401模块,组成环形结构了(见图2)。

1

2