我们今天能为您提供什么帮助?

能否在Advantys中通过CANopen扩展模块自行添加设备?

问题描述:
能否在Advantys中通过CANopen扩展模块自行添加设备?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

不行。CANopen扩展模块STBXBE2100能支持12个标准CANopen设备,为确保STB岛的有效性,可以被添加的设备必须出现在Advantys配置软件的“目录浏览器”中。
如果用户想添加未出现在“目录浏览器”中的设备请联系施耐德电气,施耐德电气可以根据用户要求将其他标准CANopen设备集成到“目录浏览器”。