我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
STBNIP2212能做ModbusTCP的客户端吗?
问题描述:
STBNIP2212能做ModbusTCP的客户端吗?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

The Advantys STBNIP2212仅可用作ModbusTCP服务器,可以被别的PLC用IO Scan的方式扫描到。