我们今天能为您提供什么帮助?

Advantys软件中配置STB系统,组态画面中模块下的数字是什么含义?

问题描述:
Advantys软件中配置STB系统,组态画面中模块下的数字是什么含义?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

模块下面的数字:
斜线前面的数字是槽号,表示该模块的物理位置;
斜线后的数字是节点号,表示在岛总线上该模块的逻辑地址。注意:这不是指通道地址,只是做模块识别。模块中具体通道的地址是在I/O Image Overview中显示的。

AdvantysSTB的某些模块(比如配电模块)没有逻辑地址,则在该模块下的数字斜线后就不显示数字。