我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用旋转开关设置STBNIP2311的IP?
问题描述:
如何用旋转开关设置STBNIP2311的IP?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

STBNIP2311_2.png
1.用DHCP服务器分配IP时,上面的选择开关表示10位,下面的表示个位,能为设备分配有效设备名称的范围为0~159
2.当将下面的旋转开关旋到BOOTP位置时,可用BOOTP服务器为其分配IP
3.当将下面的旋转开关旋到STORED位置时:既可以用其MAC地址,也可用IE浏览器或ADVANTYS软件为其分配静态IP
4.当将下面的旋转开关旋到CLEAR IP位置将会清空设备内部IP,包括其设备名称,这种情况下设备没有IP