我们今天能为您提供什么帮助?

Advantys STB的离散量输入模块外接两线制传感器时,回路中需不需要另外再串电源?

问题描述:
Advantys STB的离散量输入模块外接两线制传感器时,回路中需不需要另外再串电源?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

Advantys STB的离散量输入模块包括24V DC输入、115/230V AC输入等类型,都可以为接入的两线制传感器提供电源,这部分电源来源于机架上的电源模块,因此回路中不需要再串电源了。详细规格可以参考STB硬件手册(EN)。