我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何给OTB1E0DM9LP模块分配IP地址?
问题描述:
如何给OTB1E0DM9LP模块分配IP地址?

所属产品线:
Modicon Advantys OTB

解决方法:

在没有分配IP地址的情况下,可以使用OTB1E0DM9LP模块的MAC地址计算出初始IP地址,IP地址格式为85.16.xx.xx,后两组数字由MAC地址的最后两位,由十六进制转换为十进制转换获得。将模块上右侧拨码开关旋转至Stored位置,在Advantys软件中为模块分配指定的IP地址,使用初始IP连接OTB模块后,将配置下载即可。