我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Advantys OTB通过Canopen 与Premium TSXSCP110主站进行通讯时,主站可以正常读写OTB从站的开关量,但是不能读写从站上的模拟量输值,如何处理?
问题描述:
Advantys OTB通过Canopen 与Premium TSXSCP110主站进行通讯时,主站可以正常读写OTB从站的开关量,但是不能读写从站上的模拟量输值,如何处理?

所属产品线:
Modicon Advantys OTB

解决方法:

OTB Canopen从站中的模拟量模块需要在Canopen总线启动时,从Premium主站发送配置参数进行配置,这就需要在Sycon软件中,将通道的配置参数添加至Configured Objects区域。模拟量输入通道的通道类型的索引为2100H,通道范围的索引为2101H;模拟量输出通道的通道类型的索引为2200H,通道范围的索引为2201H。此外,还需要将6423H添加至Configured Objects区域并将当前值设置为1 。