我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
OTB Modbus 从站与主站通讯中断后,离散量输出如何回0?
问题描述:
OTB Modbus 从站与主站通讯中断后,离散量输出如何回0?

所属产品线:
Modicon Advantys OTB

解决方法:

IO参数寄存器212用于配置OTB离散量输出的故障预置状态,位0~位7分别与OTB从站相应位置IO模块相对应,212寄存器默认值为0,输出状态保持,相应位设置为1,即可将离散量输出的故障状态设置为默认的预置值。预置值由寄存器213配置,位0~位7分别与OTB从站相应位置IO模块相对应,默认预置值为0;若将相应位设置为1,则强制预置值为1 。