我们今天能为您提供什么帮助?

OTB以太网寄存器2000 ~ 2199如何使用?

问题描述:
OTB以太网寄存器2000 ~ 2199如何使用?

所属产品线:
Modicon Advantys OTB

解决方法:

OTB以太网寄存器2000~2199为自定义区域,可以使用户将非连续的寄存器传送到此区域,以便使用一个连续的寄存器区域与HMI或PLC通讯。寄存器1200~1299定义了只读区域2000~2099,1300~1399定义读/写区域2100~2199。

例如:

若寄存器1200的值为0,则寄存器2000的数值与寄存器0的数值相同。

若寄存器1300的值为100,则写入寄存器2100的值也被写入寄存器100。