Advantys ETB IO模块的电源接口是4针还是5针的,是如何定义的?
问题描述:
Advantys ETB IO模块的电源接口是4针还是5针的,是如何定义的?所属产品线:
Modicon IP67 以太网 I/O解决方法:
Advantys ETB IO模块可以支持两种网络协议: Modbus TCP/IP 和 Ethernet/IP。
支持Modbus TCP/IP的IO模块电源接口为5针,针脚定义如下:

支持Ethernet/IP的IO模块电源接口为4针,针脚定义如下:

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。