我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样增加Vijeo Designer软件中的文本显示字体?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在Vijeo Designer默认情况下,字体仅有如下几种:

当文本的属性中――位图显示――是,就可以显示Windows中自带的所有字体

此方法可以显著的改善文字显示效果,建议画面大标题可以这样做。但是由于使用该方法,实际上文字是做成图片处理了,还有以下四个问题要注意:

1. 如果画面需要多语言切换,那么该文字不能实现(因为它是图片)

2. 比较极端的情况是原来有客户画面中所有的文字全部用这种方法(因为漂亮),后果是画面程序非常大,屏的内存装不下(因为所有文字全是图片,占用空间)。

3,一些以位图显示的文本对象可能在模拟和/或 Runtime 中不显示。 请在将工程下载到目标机器之前先检查该工程。

4,文本对象只支持位置动画与显示/隐藏动画,不支持数值动画或颜色动画。