我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U系列产品,动力底座和控制单元选型时需要注意什么?

问题描述:
Tesys U系列产品,动力底座和控制单元选型时需要注意什么?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

Tesys U用于无可逆换向直起动的动力底座,分为LUB*2和LUB*20两类,前者具备了螺钉接线端子,后者需要选配模块LU9BN11。标准和高级控制单元选型时和接触器类似,有多种控制电压代码可选,而多功能控制单元只有单一的直流24V。控制电压的端子A1和A2并不在控制单元模块上,而是在动力底座上,即模块LU9BN11上。所以在选择LUB*20类动力底座时不要遗漏。