我想在Quantum 的双机热备结构中用Ethernet I/O scanning 作以太网I/O通讯, 可行吗?为什么?
问题描述:
我想在Quantum 的双机热备结构中用Ethernet I/O scanning 作以太网I/O通讯, 可行吗?为什么?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
以上所述的结构是不可行的, 在 Quantum 的双机热备结构中唯一支持和推荐的I/O通讯结构是RIO. 尽管140NOE77100 和 140NOE77110 支持IP地址的切换及系统间数据通讯, 但用于 Quantum 的双机热备结构140NOE77100 和 140NOE77110 是不支持Ethernet I/O scanning, 而140NOE77101 和 140NOE77111 虽然支持Ethernet I/O scanning但是在发生双机切换时无法实现无扰切换. 因此在Quantum 的双机热备结构中不可采用以太网I/O结构。
是否有帮助?