我们今天能为您提供什么帮助?

VDQ在怎样将触摸屏的数据存储到CF卡上?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1,target1属性--数据定位--Runtime数据位置中的数据日志…选择第二驱动器(第二驱动器指CF卡,可选驱动器指U盘)

2,数据记录中的设置――变量存储器――选择SRAM和文件(其中文件就是指CF卡)

3,要记录的变量标签中链接数据记录组

记录数据的原则是缝变则记录,所以做测试的时候,需要将变量标签不断的变化,而且在数据记录组中的RAM中记录数修改的尽量少,然后才可以看到CF卡中的记录