我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Quantum能不能使用的系统字%SW监视NOE模块的状态信息 ?
问题描述:
我的PLC是Unity Quantum,能不能使用Unity Pro中的系统字%SW监视NOE模块的状态信息。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

对于Unity Quantum而言,是不可以使用Unity Pro中的系统字%SW来监视NOE模块的状态信息的。因为Unity Pro中的有关系统字%SW是专门预留给Premium PLC使用的。如果要实现对NOE模块的状态信息的监视,则只能使用MBP_MSTR指令的“Get Local Statistics”指令功能来完成。