我们今天能为您提供什么帮助?

用read_reg和tcp_ip_addr实现Modbus设备到Quantum以太网之间的通讯?

问题描述:
用read_reg和tcp_ip_addr实现modbus设备到quantum以太网之间的通讯?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果是modbus转换成ethernet则这里的map_idx为modbus设备的modbus地址;

如果ethernet master接口在CPU上的,则Slot_ID输入16#FE;

如果ethernet master接口在其他的插槽上的,则Slot_ID输入ethernet module的槽号。