我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
UNITY 651×0 上RJ45 MODBUS端口引脚定义
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

RS232: 1: DTR / 2: DSR / 3: TXD / 4: RXD / 5: GND / 6: RTS / 7: CTS / 8:  Optinal PE

RS422: 1: RxD- / 2: RxD+ / 3: TxD+ / 6: TxD- / 5: GND / 8: Optinal PE

RS485: Pin 1 and 6 短接为正, Pin 2 and 3 短接为负,5为GND