我们今天能为您提供什么帮助?

中文输入法与施耐德PLC软件冲突的导致软件异常,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

1.某些版本搜狗输入法,与UnityPro6.0冲突,会导致unity仿真器异常无法连接。
2.百度输入法v1.0.0.13,与conceptV2.6冲突,直接导致concept无法启动,报错:Concept caused an access violation in UIPFull.dll at 0x034db586。
需要注意的是:不是所有版本的此类输入法都会导致此类问题出现,若出现此类问题请尝试卸载该中文输入法,使用windows系统自带的微软中文输入法。
经测试,目前最新版本的搜狗输入法(V6.5)和百度输入法(V2.3)都不会出现此类冲突问题,可正常使用。