在Unity中,结构类型变量里还有BOOL类型变量,分配如%M1的地址时报拓扑结构不兼容,怎么解决?
所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
结构类型变量要分配字地址,如%MW1才可,当中的BOOL类型变量不能定位于%M,如果对BOOL类型变量定位会占字地址中的一个字节,如一个结构变量里还有4个BOOL类型变量a,b,c,d,当分配起始地址%MW1时,a,b,c,d四个变量地址分别为%MW1的低字节,%MW1的高字节,%MW2的低字节,%MW2的高字节。
是否有帮助?


结构类型变量要分配字地址,如%MW1才可,当中的BOOL类型变量不能定位于%M,如果对BOOL类型变量定位会占字地址中的一个字节,如一个结构变量里还有4个BOOL类型变量a,b,c,d,当分配起始地址%MW1时,a,b,c,d四个变量地址分别为%MW1的低字节,%MW1的高字节,%MW2的低字节,%MW2的高字节。
是否有帮助?