我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CRP/CRA ROHS版本和NON-ROHS版本是否可以兼容?
问题描述:
140CRP/CRA ROHS版本和NON-ROHS版本是否可以兼容?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

匹配原则:1 都选用ROHS版本或者都选用NON-ROHS版本的

2 ROHS版本和NON-ROHS版本可以相互兼容,但是需要将两者的固件分别刷至对应的最新固件版本。