我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎么在触摸屏中做一个秒脉冲的变量?
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

客户希望在触摸屏中做一个秒脉冲变量,开关的频率可以设定,但是客户不想写脚本。

有一种简单的办法:

1。新建一个内部变量 数据类型为BOOL型

2. 新建一个动作,采用周期性触发方式,触发的时基就是秒秒冲的实基。

3,在动作设置中选择位翻转,然后应用。如图所示

动作总体如下


设置完成后,运行程序。内部变量BOOL01 就会以0.5S开通,0.5秒关断的频率执行。