客户在做触摸屏历史记录保存在U盘中的时候,发现U盘的数据中没有记录
所属产品线:
Magelis GTO解决方法:
触摸屏在做历史数据保存的时候,选择的采样方式为周期性的时候,如果客户做的测试程序中,需要采样的值没有变化,此时触摸屏只采样一次。等到下一次数据变化时,触摸屏才能采样。在实际项目中客户采样的数据是会经常变化的,所以都会采样进U盘。
有客户需要做EXCEL 报表不希望因为数据不变化有采样缺失的情况,这样可以把采样的方式选择成根据条件采样,这样条件满足一次,数据就会记录一次。效果如图

可以看到数据的值都是10 ,如果是周期性采样,这是完成不了的,根据条件触发就可以了。
是否有帮助?