我们今天能为您提供什么帮助?

触摸屏历史记录保存到U盘后,通过转换工具打开后,excel数据能否重组?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

施耐德触摸屏大多数型号都支持将历史数据保存到U盘中去,但是通过VJD自带的文件转换工具转换后,用EXCEL表格打开,所有数据都挤在一列中,不太好看,可以在数据转换工具中做一些设置,然后在EXCEL中用分隔符打开。具体做法如下。

在没有做设置的时候打开如下:

在转换之前,先在转换工具的选项中做一些设置,如图(加入标题,选择分隔符形式)


然后用EXCEL打开转化后的CSV文件,然后在EXCEL文件中用分隔符把各组数据都区分开,这样就可以比较清晰的查看历史数据了,如下