我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
触摸屏事件汇总表中怎么跳转到指定的行数?
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

在触摸屏的事件汇总表中,可以存放很多事件信息。虽然有上一页,下一页的翻动查找方式,但是还是有客户觉得比较慢,客户想要跳转到指定的行数,软件设置如下:

  1. 建立一个普通的内部变量,然后到事件汇总表旁边拖一个数据输入控件在,并关联该变量。

  2. 在数据输入控件傍边拖一个按钮控件,双击按钮控件,在操作中选 报警与事件 ,功能那里选跳转,把步骤一建立的内部变量填到如图所示的位置,也要关联好事件组的名字。

3. 回到事件汇总表页面,可以看到事件汇总表了有很多行信息,这时候输入5,然后点击跳转就可以跳转到第5条事件记录了。