我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]HMIGXU或HMIET6触摸屏的最大数据记录数量是多少?

问题描述:
HMIGXU或HMIET6触摸屏的最大数据记录数量是多少?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

HMIGXU或HMIET6触摸屏的最大记录数取决于存储器容量和限制条数,在存储器足够大时,数据记录组的数目最大为80组,触摸屏中可记录的变量的最大个数为100个。