我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGXU中如何显示报警发生时登录的用户名
所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU; Vijeo Designer Basic

解决方法:

vijeo designer basic V1.1中即使在报警汇总表中设置了显示用户名也无法显示。可以通过触发事件来记录当前登录的用户名。

  1. 设置触发报警的变量上下限及报警信息(本例中寄存器值<20或>80时触发报警)。

  2. 建立文本源,内容如下;

  3. 建立事件组,并建立“报警/事件类”,将报警组和事件组添加到刚建立的报警/事件类中:

  4. 建立动作,使用报警组中的寄存器值触发记录用户名和事件记录:

  5. 查看报警发生时用户名已经记录: