我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer软件的块趋势图的使用?
问题描述:
Vijeo Designer软件的块趋势图的使用?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

块趋势图可以显示一个数据块或数组变量中所有点的数据采样。每个块趋势图部分您可以设置多达 8 个块变量或数组变量。

1,建立一个block或者数组类型的变量,再建立一个起始索引变量

2,然后到工具箱文件夹将块趋势图控件拖拽到页面上

3,对块趋势控件进行设置

4,注意数据块变量只可用于配方、脚本、块趋势图及XY图中。使用脚本或配方,给数据块中的每一元素设置值,然后发送这个数据块到设备。您需要使用脚本中的 sendData 函数或者使用配方中的发送(Send)命令来更新设备上的数据块值

所以做一个配方给之前建立的Block类型变量赋值

5,页面上放置一个配方控件,一个按钮用于触发BOOL01变量,模拟运行工程,选择配方组和配方,点击发送,触发BOOL01变量,就可以看到下面的曲线了