我们今天能为您提供什么帮助?

触发配方动作,令指示灯按照配方动作进行保持,怎样实现?

问题描述:
触发配方动作,令指示灯按照配方动作进行保持,怎样实现?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1,配方动作Send按钮的制作,有置位操作和脚本

float a=0;

float b=0;

float c=0;

a=_RecipeControlDefault.Operation.getFloatValue();

b=_RecipeControlDefault.RecipeGroupNumber.getFloatValue();

c=_RecipeControlDefault.RecipeNumber.getFloatValue();

if (a==1 && b>0 && c>0)

{

BOOL01.write(true);

}

2,同理,其他配方按钮,Save按钮的设置如下

float a=0;

float b=0;

float c=0;

a=_RecipeControlDefault.Operation.getFloatValue();

b=_RecipeControlDefault.RecipeGroupNumber.getFloatValue();

c=_RecipeControlDefault.RecipeNumber.getFloatValue();

if (a==8 && b>0 && c>0)

{

BOOL02.write(true);

}

3,Send指示灯的设置如下

4,Save指示灯的设置如下

5,页面动作中判断是否指示灯复位