我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
触摸屏的每个页面显示时超过一定的停留时间就跳转到首页,怎样设置?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1,建立两个内部的,INT类型的标签;请见下图,Count变量用于计数,PageID变量用于存放页面号码

2,还需要设置一个系统变量_CurPanelID,将该系统变量与PageID变量链接起来,请见下图,属性中从变量中读取链接PageID变量

3,除首页外,其他所有需要跳转的页面点击右键新建动作

脚本的内容如下,下面脚本是停留10秒跳转(如果是其他时间,可以自行修改,将脚本中的10修改成需要的时间即可?单位是秒)

int a=0;

a=Count.getIntValue();

if (0<=a & a<10)

{

a++;

Count.write(a);

if  (a==10)

{

PageID.write(1);

Count.write(0);

}

}

4,在全局脚本中还要设置一个计数清零功能,作用是无论手动跳转还是自动跳转,计数变量Count进行清零,翻页后需要重新计算秒数

5,模拟运行进行测试