我们今天能为您提供什么帮助?

490NOR00003,490NOR00005,490NOR00015和990XCA65609光纤的区别

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

490NOR00003,490NOR00005,490NOR00015是62.5/125μm多模光纤电缆带有MT-RJ连接器用于140 CPU 67p60 CPU上的以太网端口的互连(“主”和“备用”)

990XCA65609是3米长的用于Concept 140 CHS 110 00模块的热备光纤

两者不可通用。