我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU43412U掉电后再供电,CPU的Run灯灭,NOE模块上Run灯常亮,使用CPU掉电前的IP地址无法ping通,断电拔下CPU电池,程序无法清除,如何处理?
问题描述:
140CPU43412U CPU掉电后恢复供电,CPU上Run灯灭,NOE模块上Run灯常亮,但使用CPU掉电前有效的设定的IP地址始终无法ping通,且机架停电拔下CPU电池程序无法清除,NOE模块依然Run灯常亮,出现这种现象,请给出一些处理方法。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

出现标题描述的现象的原因是140CPU43412U CPU的Flash中存储有一个老版本的程序备份,CPU掉电重起Flash中存储的老版本的程序备份覆盖CPU RAM中的程序导致NOE模块IP地址改变,最终导致使用CPU掉电前有效的设定的IP地址无法ping通NOE模块。可将CPU上钥匙开关由start设置为MEM Prt,阻止Flash更新RAM中的程序,或在Unity软件中清空Flash中的程序。